水泵在运行过程中可以使用变频器吗?

格兰富会提供多种多样的可调速水泵,也被称之为“电子水泵”,这种水泵会配备格兰富MGE电机和一体化的变频器。 与安装外部变频器相比,这样所用的生产成本和材料投入更少一些。 此外,也可以避免连接外部变频器会遇到的技术问题。

最后要说的是,MGE电机有很多附加的特征和优势。 如果这一特定用途没有合适的电子水泵,可以通过外部变频器运行格兰富的三相工业电机。 应严格遵守运行说明和数据表中的技术信息。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati