潜水泵电机中的乙二醇

为了防止运输和存储过程中受冻,用水/乙二醇混合液对SP水泵进行保护。 虽然乙二醇无毒,但是在经过水质危险级别“0”(保水性0=对水质无危害)清理后,这种物质会变为水质危险级别“1”(水污染分类1=水质轻度有害)。 虽然最低值200l/kg适用于上述群体,但是一些区级水质权威机构有单独规定,要求电机液体不能含有任何乙二醇。 在安装水泵之前,请就此联系区级水质主管权威机构

。 这个问题很好处理,只需将电机液体排放到指定地点,换上正常的自来水即可(详情请见运行说明)。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati