如何在干运转状态下保护SQ/SQE?

SQ水泵已经将干运转保护功能整合其中,无需对应水平的传感器。 如果缺水,预设电流阀会将水泵关闭,防止电机过热。 为了实现这一目的,整合到CU300/301控制器中的软件会核实能耗水平。 如果能耗过低,会将水泵关闭五分钟。 一旦超过这个时间,会尝试进行自动重启。

当通过远程控制R100或格兰富GO对SQE进行试运行时,对水泵关闭时的电流值进行配置。 操作说明中会为您推荐调节阀。 如果性能曲线发生改变,使用电脑工具“SQE-变速计算”核算新的断开值。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati