怎样安装潜水电缆呢?

在电机上安装潜水电缆时,您应确保电缆插头清洁、干燥。 为了方便安装,应将电缆插头的橡胶部件表面涂上非导电硅膏。 用下列拧紧力矩将固定电缆的螺丝拧紧:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati