应该如何设置水泵保护?

在潜水泵上设置水泵保护。

如果铭牌上标注的最大电机电流在十秒钟内出现五次,整合到电机保护开关的过流脱扣器会在冷启动状态下跳闸。

为了给潜水电机提供最佳保护,安装电机保护开关时应该遵守下列规定:

1. 根据铭牌上的最大电机电流安装过流脱扣器。

2. 让水泵在正常功率下运行半个小时。

3. 逐渐降低过流脱扣器,直至达到跳闸点。

4. 之后,将过流脱扣器设置为该跳闸点5%以上。

小心

如果电机保护开关的跳闸特点不能满足这些要求,电机保修失效。 过流脱扣器的最大调整值不能超过铭牌上标注的最大电机电流。 如果电机在星形三角起动中受到损伤,请按照下列规定设置电机保护开关,但是请注意,保护开关的设置不能超过这个最大值:

保护开关设置=铭牌标示的电流最大值x 0.58

星形三角起动器或带有自耦变压器的电机开关的最大允许启动时间是两秒钟。

格兰富为电机保护提供了多种不同的设备,如MP204组件,要了解更多信息,请参考CAPS。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati