在干运转状态下,MQ会做出何种反应?

如果电机运行时流量少于0.07 m³/h且压力低于压力开关上设定的压力值,干运转警报会被触发。 如果这种状态持续一分钟,就会触发警报,电机会被关闭。 在那之后,MQ每三十分钟会尝试重启一次。 如果二十四小时后仍缺水,这意味着所有的重启尝试都已失败,需要手动重启水泵。 即便在警报状态下,按下通/断开关也可以手动重启水泵。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati