采暖系统并未达到足够的温度。

故障的可能原因

晚间自动停止功能开启

水力条件发生变化。 水泵必须适应这些变化。

当晚间停止功能激活时

使用按钮4开启晚间停止功能。

进入“自动适应”模式

可能的故障原因: “自动适应”功能无法正确适应供暖系统。

修复

用电源线上的电源开关(不是水泵上的开关)将水泵关闭五分钟,然后再打开。

使用按钮5重复循环可能的曲线,直到“自动适应”功能重新激活。 自动设置最多会需要几个小时的时间适应系统曲线。

如果这一措施并未产生理想效果,水泵可以按(特定)曲线配置。

修复

通过按钮5启用四种可能的比例和恒压曲线,每个设置监测大概两个小时。

如果并未发现供热效果提升:

使用按钮5切换到恒速II模式,对这一设置监测约两小时。 如果未发现供热效果提升,切换到恒速3档

如果未发现供热效果提升,请联系您的专业技术人员。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati