供暖系统未能达到正常温度(MAGNA)。

可能的故障原因

晚间自动停止功能开启

水力条件发生变化。 水泵必须适应这些变化。

当夜间停止功能激活时

按下按钮3切换至夜间停止模式。

进入“自动适应”模式

可能的故障原因: “自动适应”功能无法正确适应供暖系统。

修复

用电源线上的电源开关(不是水泵上的开关)将水泵关闭五分钟,然后再打开。

按下按钮3,对所有可能的曲线进行循环,直到激活“自动适应”模式。 自动设置最多会需要几个小时的时间适应系统曲线。

如果这一措施并未产生理想效果,水泵可以按(特定)曲线配置。

修复

按下按钮3 ,对可能的比例和恒压曲线进行重复循环,每个设置检测约两个小时。

如果未发现供热效果提升,请联系您的专业技术人员。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati