水泵发出噪音。

可能的故障原因

水泵中有空气

修复

泵本身可自动排气。

注意显示屏上的水泵控制设置。

为了让水泵内气体通过,使用按钮5将水泵设置为速度级别III然后运行半个小时。 结束后按下按钮5返回到原始的控制设置。

如果这一做法并未解决问题,请联系您的专业安装师。

可能的故障原因

进气压力过低

修复

只有向专业公司寻求帮助,才能解决上述故障。

联系您的专业安装师。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati