“吸水模式”和“吸水压头”指的是什么?

“吸水模式”指的是入口压力负压,水泵介质在水泵入口下方并与大气相通(开式)。 这意味着水泵吸入口的压力小于或等于大气压力。 离心泵总是需要充足的进气压力才能确保水泵输出符合性能曲线。

适用的汽蚀余量对于设备正常运行来讲非常关键。 这个系统参数必须大于水泵所需的汽蚀余量值加上至少0.5 m的安全余量:

有效汽蚀余量〉必需汽蚀余量+ 0.5 m安全余量





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati