什么是升力?产生扬程的原因是什么?

“升力”指的是在运行过程中,向上的直接力作用于水泵的叶轮/转动轴。 当水泵抽送的水量超过其额定值时,可以观察到此现象,如水泵运行时离曲线右侧过远。

然而对于安装了单向阀的普通水井而言,一般不会产生举升力。 这是因为当单向阀关闭时,管道中存留的静液柱会产生反向压力,在重启时,这种反向压力会立即作用于水泵,也可以防止水泵在此阶段运行时偏离曲线右侧过远。

 

但是,如果没有安装单向阀,或者单向阀泄露,在重启时就不会有静液柱作用于水泵。 对于大多数水泵而言,这种情况下举升力会作用于水泵内的叶轮/转动轴。 产生的向上运动持续推动水泵-电机耦合,这意味着电机同样会产生举升力。

虽然大多数电机生产商会在电机上安装推力轴承,这样可以在不对电机造成损伤的情况下适应这种有限的提升力,但是仍要避免产生推力,以确保将水泵和电机组件的磨损最小化。 每次启动时产生的推力会导致水泵和电机过早磨损。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati