导致电机过热的原因是什么呢?

由于现代设计和生产工艺,新式电机在运行中通常会比老式电机更易发热。 在实践中,一些现代电机的表面温度最高会达到90℃(194°F)。 然而,这种电机的使用寿命要大于或等于老式电机。 表面温度高并不一定表示哪里出现问题。 但是,如果电机在运行过程中温度过高,可能由以下原因导致:

电气原因: 电压过高或过低、不对称三相电流、绝缘电阻降低。

环境影响: 环境温度高、通风不畅或通风差、安装海拔较高(空气密度低)。

机械原因: 切换循环过多、流量太高或太低、因为水泵受损造成旋转阻力高、输送介质的粘度或密度高、水泵阻塞。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati