水泵合理运行所需的最低液位是什么?

EF和SE水泵配备的电机都会经周围输送介质冷却。 为了实现水泵的充分冷却,EF和SE水泵在运行过程中必须一直完全浸在输送介质中。 如果在实际应用时这种做法不可取,那么液位必须要超过水泵高度的一半。

另一方面,KP和AP水泵的电机都是在输送介质流经水泵时进行内部冷却。 因为这一原因,在运行过程中,无需将这些水泵浸在输送介质中,这样也可以向下浅抽到3cm的水位。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati