网络学院

效率与能效指数(EEI)

Magna3_Task 9 Efficiency and the EEI_900_425

效率与能效指数(EEI)

MAGNA3 基于经过实践检验的 MAGNA 技术和我们在电子调速泵方面积累的深厚经验。永磁电机、 自适应控制模式和集成变频器仍然是 MAGNA 不可或缺的组分,但 MAGNA3 还带有多种新技术。

其结果就是综合能效指数(EEI)仅为0.18的这款循环泵。远低于欧盟相关法规的标准,欧盟规定从 2013 年 1 月 1 日起生产的循环泵 EEI 不可超过 0.27,2015 年 8 月 1 日起生产的循环泵不可超过 0.23。0.18 的得分同样低于当前针对最佳技术设定的行业标准 0.20。

关于 EEI 评分体系

作为欧盟耗能产品(EuP)相关规定的组分,能效指数(EEI)评分体系出台后取代按 A 到 G 给产品分级的欧盟能效标签,。

从EEI 可以看出受评产品 Blaue Engel 年度能耗和欧盟指令标准下典型同类参照物的差异。Blaue Engel 是一项广为人知的德国能源标签认证体系,旨在评估独立循环泵在预定负荷条件下的能耗,其中:泵分别要在 44% 的时间按 25% 流量运转、35%的时间按 50% 流量运转、15% 的时间按 75% 流量运转、6% 的时间按 100% 流量运转,以此接受评估。

..PDF

Grundfos_Magna3_Task_9_Efficiency_and_the_EEIC_N.pdf (size: 0.1MB)

下载文件