区域供热
用于区域供热系统的泵和控制系统, 如区域供热厂, 输电和配电网, 变电站, 泵房和锅炉房
通过区域能源系统提升效率,降低成本
水泵是所有区域能源系统的核心。 它们对区域供热系统中其它各个组件的工作效率有着举足轻重的影响。 这也是为何在设计一个区域供热系统时,泵的选择显得如此重要的原因。 区域能源系统是一种有效利用各种可持续能源的灵活解决方案。
精确循环控制是用户舒适度和系统整体效率的关键。 使用变频驱动泵,您即实现长久满足系统负载的智能化泵运行。 这样一来,您就能获得最高的工作效率,同时将能耗降至最低。 最重要的是,我们提供了大量的优化功能选项,包括实时感应和温度控制。
阅读客户案例
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始。
是否感兴趣学习更多?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。