创新应对中国的水资源和气候挑战

豪华酒店能耗削减一半,舒适度却不减分毫

豪华酒店能耗削减一半,舒适度却不减分毫

美的万豪酒店对位于中国顺德的总部进行了翻新。该公司原来使用的是其他品牌的水泵。这些水泵产生的昂贵电费、严重噪声和其它问题促使业主开始寻求更优秀的解决方案。格兰富水泵帮助该酒店节约了一半的能耗。

下载

你知道吗?

10%

水泵能耗占全球总耗电量的10%

90%

当前安装的水泵中有高达90%效率低下,消耗过多能源。

4%

如果我们全部更换为高能效水泵,将能降低4%的全球用电量。

17%

2007年到2017年,全球碳排放量增加了17%

我们利用智能和节能的水技术和水泵解决方案帮助中国降低发展对于环境的影响。

当克拉科夫竞技场馆人流如潮之时,幕后系统的运行正发挥着关键的作用

当克拉科夫的金牛竞技馆坐满22,000名来宾时,必须确保通风设备正常运行和水资源的按需供应。该竞技馆选择采用格兰富水泵来实现可靠顺畅的运行并节省能源。

“格兰富水泵显著降低了我们的能耗,不仅为公司节省了一大笔开支,还降低了维护的成本,”金牛竞技馆技术总监Krystian Sobota表示。

下载

比利时医院如何在扩容40%的同时将自身能源消耗限制在原有水平

通过将200多台老式水泵更换为高能效的格兰富解决方案,布鲁塞尔大学医院每年节省下65,000欧元、643,000 kWh电能,并减少了140公吨的二氧化碳排放。

布鲁塞尔大学医院希望不仅想要为患者提供最好的治疗,也希望不会对我们的环境造成影响。通过采用高能效解决方案和选用正确的设备——包括水泵,该医院成功地在保持原有能耗水平的基础上实现了40%的扩容。

下载
让我们将解决水资源挑战作为发展的重中之重

让我们将解决水资源挑战作为发展的重中之重

目标6注重于为全球提供清洁用水和卫生设施。水资源匮乏影响了全世界40%以上的人口,这一令人担忧的数字预计会随着快速的城市化进程和气候变化而增加。中国的人均水资源占有量仅为全球平均水平的四分之一。由于水资源对可持续发展和消除贫困与饥荒至关重要,我们需要加快应对水资源挑战并充分利用每一滴水。

让我们将宜居气候变成现实

让我们将宜居气候变成现实

目标13注重于采取行动应对气候变化及其带来的影响。气候变化对全世界产生了深远的影响,它破坏国家经济并影响人类生活。如果不积极采取行动,本世纪内全球地表温度可能会上升3-5摄氏度。为了加强应对全球气候变化带来的威胁,包括中国在内的175个国家缔约了《巴黎协定》并同意共同努力遏制全球变暖。

应对水和能源挑战的创新型解决方案

每一天,我们都会运用我们的时间、技术、知识和才干来为节约水和提高能效创造新的可能性。这使得我们能够带来大胆创新的解决方案,以最具可持续性的方式为我们的客户、业务、员工和全世界创造价值。

观看短片《一天》,了解我们产品的广泛应用范围。

我们·肩负重任

泵动水未来 共创绿家园 

创新应对中国的水资源和气候挑战。

我们在重新畅想中国的水未来 – 因为我们能够在这方面做出积极的改变。