格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案:工业水资源再利用

减少耗水量,节省成本

全球很多地区都面临水资源短缺的问题,工业流程加剧了这一现状。预计截至 2050 年 [OECD],制造业对水的需求预计增长 400%,因为很多都是水资源密集型行业。水作为溶剂、冷却液、清洗和清洁液体,直接或间接发挥着重要作用。

为应对水资源短缺和越来越高的清洁水和污水排放成本,全球工业设施都在朝着水资源再利用的方向发展。水资源再利用是指将整个工厂或特定流程的污水处理到一定的水质,从而可以将其返回至工业设施的水循环过程中。用于冷却塔温度控制的回用水是个明智的开始,因为冷却塔在整个行业中耗水量大,需要相对较低的水质,因此与核心流程的水处理相比,水资源再利用所需的投资成本较低。

专家为您讲解如何优化水资源再利用流程

格兰富能够为水处理的所有关键环节提供解决方案,包括生物处理、化学处理和物理处理。这将使您的水资源再利用系统在可靠性和成本效益方面保持领先,同时做好准备应对未来越来越高的水资源再利用需求。

我们再利用 80% 的冲洗用水

格兰富抱有节水的雄心壮志。相比 2008 年,我们希望在 2025 年将耗水量减少 50%。格兰富于 2018 年开业的污水处理厂中,采用了格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案水资源再利用技术。该解决方案协助清洗流程再利用了 80% 的污水,设施每年节省约 5,000 立方用水。

工业水资源再利用的未来

深入探索工业水资源再利用关键流程,了解格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案如何帮您优化这一系统,以节省用水、能源和成本。

在格兰富网络学院了解更多丰富知识

专家讲述水资源再利用

想详细了解工业水资源再利用?格兰富网络学院邀您向专家咨询,讨论您在开始运作工业水资源再利用流程中面临的挑战。观看视频,获取专家最前沿的建议。

  • 工业为何进行水资源再利用?
  • 工业污水处理中的关键流程
  • 工业水资源再利用从要素到系统

丰富水资源再利用的知识

格兰富网络学院教您如何借助智能解决方案优化水资源再利用流程。详细了解实施工业水资源再利用的原因,了解不同工业流程的不同要求。

 

水资源再利用流程智能解决方案

格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案综合一系列智能设备,助您优化水资源再利用流程。该方案综合数字计量泵、监测、测量和控制设备以及智能变频泵。这些设备连接在一起共同提高系统效率,从而节省时间、人工和成本。