智能泵可消除空调和冷却中的分离和冻结

设计最佳冷却水系统

您面临的挑战:

良好控制的冷却系统对于维持怡人的室内气候和低运行成本至关重要。 一次泵变流量 (VPF) 系统是实现此目标的全球先锋。 但是,为避免冷却器冻结和分离,必须保持最低流量通过冷却器并且系统必须具有快速卸荷能力。此要求可通过精确控制系统、可变容量压缩机、泵和风扇以及一条良好控制的旁通线路实现。

我们的解决方案:

用格兰富 TPE3 泵替代传统旁通阀后,您将能够在维持最低冷却器流量的同时简化系统。泵处于恒定 ΔP 控制模式,无论系统负载如何,均可维持通过冷却器蒸发器的恒定压力和流量。只要通过冷却器的流速稳稳高于最低流量,TPE3 泵便会自行停止。此方法确保主变速泵的性能可独立降低,与冷却器的最低流速限制无关。


在商业建筑中,HVAC 系统平均占用 30-40% 的能量消耗。 您的设计决策可减少此份额。

2010年,美的重新改造了位于顺德的公司总部。当时公司使用的是另一个品牌的水泵。2011年,高电力成本、高噪音和其他问题相继出现,于是,公司决定寻找更好的解决方案。安装格兰富水泵后,运行成本立竿见影地削减了一半。美的管理者深受触动,决定在其他建筑中也使用格兰富的产品。其中就包括株洲的美的时代广场及美的投资的首家酒店,即美的顺德万豪酒店,格兰富广州分公司商业建筑销售经理邹建如此说到。

观看视频了解更多

智能解决方案: 变流

带旁通阀的 VPF


通过增加复杂程度成本提高效率

VPF 冷却水系统通过使冷却性能适应实际负载实现出色效率和性能。但是,流量降低过多过快可能会导致蒸发器内部结冰。 解决方案通常是在共用管路中安装旁通阀,在冷却盘管中的需求不足以满足最低流量时使多余流量回流至冷却器。这会构建一个需要精确控制可変容量压缩机、冷却塔风扇、泵和旁通管路中的所有组件共同发挥作用的系统。

带旁通泵的 VPF


维持通过冷却器的最佳流量的经济实惠方式

含恒温控制的格兰富旁通泵解决方案确保主泵性能与冷却器的最低流速限制完全无关。 这可避免系统中出现多余流量,保持最低运行成本。此外,还会降低系统复杂程度,因为此解决方案仅需要 TPE3 泵和压差传感器这两个组件。

TPE3


优势

  • 具有 IE5 状态(全球最高能效评分)的 MGE 马达
  • 始终保证适宜水温
  • 可通过 Grundfos GO 读取和记录温度
  • 所有信息均基于温度,设计和参数更简单
  • 无需泵节流阀
  • 降低泵运行成本

格兰富隆重推出具有新 IE5 状态(全球最高能效评分)的 MGE 泵马达。 了解我们的突破性格兰富 iSOLUTIONS 马达如何满足最严格的 IE5 标准,实现无可匹敌的能效水平。